欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:USS通讯接口有哪些?

提问时间:2023-09-19

2409 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

MICROMASTER4 可以有两种 USS 通讯接口:RS232 和 RS485。RS232 接口用选件模块(订货号为:6SE6400-1PC00-0AA0)实现。RS485 接口时,是将端子 14 和 15 分别连接到 P+和 N-来实现。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜