欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:工业吸尘器(80L) DL-3078B 的供电电压是多少?

提问时间:2026-04-03

2391 浏览

全部回答(1个)

220V,我司售卖的工业吸尘器,除了特殊标注使用电压的情况以外,使用的电源都是220V的。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜