欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:工业吸尘器(80L) 凯德威无尘室吸尘器系列机型的保修期多久?

提问时间:2021-09-03

2220 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

马达、电路系统的故障,排除非人为破坏,且按照说明书正确使用的,自商品发货日起保修2年,其他易损件(如吸尘刷、软管、过滤器等)不属保修范围。主要的原装易损件米思米有提供销售。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜