欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号分别为USB-SC09-FX和USB-SC09和两款三菱PLC线束有什么区别

提问时间:2026-04-03

3148 浏览

全部回答(1个)

USB-SC09是Dsub一拖2,一个USB接头一个miniDIN接头。没有-FX,既可以用于FX3系列和FX1系列的 USB-SC09-FX一端USB一端miniDIN,只能用于FX3系列的PLC

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜