欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DIO-1616HN-USB与DIO-1616LN-USB之间的区别是什么,能否通用?

提问时间:2026-11-13

2761 浏览

全部回答(1个)

两者无法通用。HN产品的电压范围是:5~50V DC,LN产品的电压范围是:12~24V DC

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜