欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MR-JE-20A上电会报警AL_ _ . _是哪里出现问题?

提问时间:2026-04-03

3173 浏览

全部回答(1个)

AL__._ 不是报警,有数字才是报警,如AL16.1。 这个只是在报警的页面而已,退出来即可。 有报警相关咨询时,记得问下报警编码,可以建议客户查下手册,有相关报警编码对应的说明。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜