欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:连接器17JE-25LH-1A-CF和DB-25SS可以配套使用吗?

提问时间:2026-09-29

2055 浏览

全部回答(1个)

17JE-25LH-1A-CF和DB-25SS 可以配套使用; 但是连接器是米思米普通的连接器,没有必要选择那么高品质且防干扰的罩壳;这样会本末倒置; 可以使用AH45-25-M2.6的罩壳。

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜