开关盒
PSB22系列按钮是否有出线孔?有的话尺寸是多少?
问:PSB22系列按钮是否有出线孔?有的话尺寸是多少?
控制/电子元件
开关盒
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1663
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
均不带出线孔,需要根据自身需求自行开孔
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
塑料制开关盒 φ22孔
上一问题:
NLJS-ISO7379-8X20-M6CB12.9(10) 1、 L总长包含螺纹部分吗,还是仅指杆的部分不包括螺纹? 2、途中的L1和L2是哪段,L=L1+L2吗?
下一问题:
XS-116121每一卷纸的具体尺寸
猜你想搜
电控箱TBXHK-500-600-350-RE-L7F-L1C 的出线口安装孔四个安装孔的尺寸是多少?
LA42系列按钮适用范围是哪些?
LA423系列按钮适用范围是哪些?
LA42(B)系列按钮适用范围是哪些?
BXPL-152510四个角的M10孔是什么孔?盒子的安装孔尺寸是多少?
SMYC40UU 四个安装孔尺寸