欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SMYC40UU 四个安装孔尺寸

提问时间:2026-11-13

3039 浏览

全部回答(1个)

M10*25是上面粗的一段的螺纹尺寸,M10的螺纹和25的深度。 S2标注的直径8.7表示,下面细的一段是通孔,内部没有螺纹。 这两种标注可以表示为该直线轴承可以有两种安装方法,从上面的M10螺纹孔直接拧螺丝安装。 或者用一个M8的螺丝直接从底部穿过也可以安装。 两种安装方式,正常用第一种。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜