欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:172160-1 连接器塑壳公座、母座配针型号是什么?

提问时间:2026-04-02

1352 浏览

全部回答(1个)

172160-1的插座,插头型号是172168-1,配套的针的型号是根据客户需要连接的电缆线径而定,例如公针型号171638-1,母针型号171639-1。插座和插头均可以使用公针或者母针。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜