欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问: 1747994-1 和 1-1318118-8 两款型号连接器,对应的端子型号是多少?

提问时间:2026-11-13

2708 浏览

全部回答(1个)

1747994-1这个不用端子,自带针型触头的。1-1318118-8使用的端子为1318107-1或者1318108-1。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜