自动滑台
RMDG40-N-N旋转滑台是否可以锁紧?
问:RMDG40-N-N旋转滑台是否可以锁紧?
工厂自动化零件
自动滑台
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-03
1701
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
没有单独的锁紧机构。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
旋转滑台 高精度/自动旋转型/直接驱动式
上一问题:
M12吊环螺钉DL-DIN580-M12SA2(5)的承重是多少?
下一问题:
RX-ISO2338-2M6X6SA1(100)所用不锈钢的具体牌号
猜你想搜
旋转滑台RMDG40-N这还要配其它控制器什么吗?
旋转滑台的使用原理是什么?
旋转滑台RS-147-1如何调整和固定?
旋转滑台RS-147-1如何调整和固定?
C-1536-4具体使用方法是按一下锁紧按一下松掉还是什么?
转拇指型夹紧器(快速锁紧)使用时有什么需要注意的吗?