欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:转拇指型夹紧器(快速锁紧)使用时有什么需要注意的吗?

提问时间:2021-09-03

2673 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

转拇指型夹紧器(快速锁紧)在使用时,如果向轴的顶端施加600N以上的力时,平行销会有可能损坏。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜