单轴机器人
RSDG302B-P1的单轴驱动器,配套EXRS-P1 的脉冲控制器,但是现在组...
问:RSDG302B-P1的单轴驱动器,配套EXRS-P1 的脉冲控制器,但是现在组装好了,发脉冲,没有反应。
工厂自动化零件
单轴机器人
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-02
2064
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
客户需另购软件,配合软件使用设置。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
单轴机器人RSDG3
上一问题:
NTBGT8-8 螺杆上端的法兰盘的宽度,a尺寸对应的法兰尺寸
下一问题:
SDH-1802提供这个型号的规格参数?
猜你想搜
单轴机器人选择P1脉冲控制器型是否也需要购买RS-MANAGER软件?
RS306B-L-P1-3系列连接器 控制器上COM2电缆以及脉冲输入专用连接口电缆型号是多少?
RS控制器有点位控制和脉冲控制,有什么区别?
减速机SB-62-4-P1和电机装配背隙越大好还是越小好?
连接器3191-03R1 和 3191-03P1端子是什么?
FX3U-64MT/ES-A高速脉冲的端点是哪几个?