欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:单轴机器人选择P1脉冲控制器型是否也需要购买RS-MANAGER软件?

提问时间:2023-09-14

2966 浏览

全部回答(1个)

是的,建议购买RS-MANAGER软件,该软件用途: 1. 根据PLC发出脉冲的种类(6大类)进行选择,之后通过软件进行寸动微调,判断接线是否正确; 2. 可以读取控制器的信息,实现所有数据、包括设置的参数直接复制、共享。 3. 出现各种问题,可以通过软件进行诊断,是什么地方有问题。 综上所述,选择P1脉冲控制型的驱动器也建议购买软件。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜