欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:我是产品采购不是很懂,请问在交流电状态下10/100M网速5/8端口工业用集线器可以使用吗?

提问时间:2021-09-03

2965 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

不可以。本产品只适用于直流电状态,电源输入范围为(DC:12~45V)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜