欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:请问手动紧固型用软管的管接头可以单独采购嘛?有没有相应的产品型号呢?

提问时间:2021-09-03

2216 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以单独购买,但是客户自身必须具有扣管工具的。一般建议购买整个配管零件。小管路接头,LSTL-CN-5.5-S 直接头。大管路接头,LSTL-CN-5.1-S 直接头。大管路接头,LSTL-CN-5.1-L 弯接头。小管路软管,LSTL-HS-5.5,大管路软管,LSTL-HS-5.1

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜