管材
铜管DKEN3和DKENF3,适配的接头都是DKNT6系列吗?
问:铜管DKEN3和DKENF3,适配的接头都是DKNT6系列吗?
工厂自动化零件
管材
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-03-01
1332
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
DKEN3不可以配DKNT6,尺寸不一样,
发表时间: 2026-03-01
有用
相关商品
退火铜管
上一问题:
面板安装型插座APCJ-121S-G开孔尺寸是多少?
下一问题:
小型胶辊MPSG18-1-180-4-70-9-AF13中的AF13是什么意思?
猜你想搜
HDJHSN8-45这款接头能否适配GNFS8-5050型号铝型材?
是否可以将金属(SUS,铜管等)管连接到一键式接头?
铜管可以用来弯曲么?
M-5J系列接头耐压是多少Mpa?接头接管的时候,需要注意什么?
XZSG80可以适配MCLN84吗?
可以在真空中使用KK□系列接头么?