欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:可以在真空中使用KK□系列接头么?

提问时间:2021-09-03

2122 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

KK系列,KKH系列和KKA系列可以在低真空下使用。但是,由于泄漏不为零,请避免在真空保持应用中使用它。KK130系列不能在真空中使用。[可用于低真空的型号]KK2:-100kPa至1MPa KK3:-90kPa至1MPa KKH3:-90kPa至1MPa KKA3:-100kPa至1MPa

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜