提问时间:2021-09-03
5192 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
为了满足电磁兼容要求,电源输入端经滤波电容与机壳相连。若机壳没有良好接地,通过电容的泄漏电流易造成外壳带电现象。接地漏电流在安规中有明确规范,IEC60950规定信息设备漏电流低于3.5毫安,IEC60601-1规定医疗设备漏电流小于0.5毫安。满足相应安规标准的漏电流不至于对人体造成伤害。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关分类
开关电源