欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:刀柄C25-ER25-150的孔与刀配合时的贴合度大概有多少?大概有多大的缝隙?是否可以达到两丝?

提问时间:2026-04-02

2448 浏览

全部回答(1个)

刀具加工时有偏摆误差,如果需要误差较小,请选择高精度级的筒夹(误差0.005)会有效改善并控制。 比如ER25-14MM-UP系列。 请根据实际内径对应的型号来购买。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜