欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:直线轴承和导向轴配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?

提问时间:2021-09-03

4682 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

直线轴承和导向轴是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜