欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:三丰千分表2109S-10和2109SB-10 1.全程指示误差和单圈指示误差是测量误差吗? 2.1/10圈行程指示误差 和1圈行程指示误差是不一样的吗? 3.关于重复定位精度,当使用此千分表进行平面度测量时,在一个工件上测量之后表座不动的情况下测量下个工件表自身带动误差,是否可以这样理解?

提问时间:2026-04-02

2401 浏览

全部回答(1个)

1.是测量误差 2.是不一样的,虽然是误差累计,但也不是同样倍数增长。 3.是有误差,但重复定位精度指的是同一个位置再次到达时候的误差值。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜