欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:温控器MTMNSD 指示精度:指示值±3%+1位,或±0.9℃中的较大者该怎么理解?

提问时间:2026-11-13

2878 浏览

全部回答(1个)

指示值±3%+1位:比如30度x0.03=0.9加一位就是四舍五入。30度以下都是±0.9 超过30度以上就是±3%+1位的标准。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜