欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:输送机SVKA-50-1400-25-TA220-SCM-18-D-A接线遇到问题: 1,接线图中的小型DIN端子排松下AT7803中的3和6号脚是不是启动停止作用的? 2,实物电容器有四个脚,图纸上只有两个脚,是接哪两个?是任意两个都可以吗?

提问时间:2026-04-02

2550 浏览

全部回答(1个)

1,接线图中的小型DIN端子排松下AT7803中的3和6号的作用是外加定位器作用。 2,电容器接线是对角接线。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜