欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
SVKN-150-1000-25-TA220-SCM-30-O-C,这个输送机用...
问:SVKN-150-1000-25-TA220-SCM-30-O-C,这个输送机用的平皮带,最厚的极限是多少?
工厂自动化零件
输送机
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-11-13
3160
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
极限值1.4mm。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
M3WEAR-ST-BL-XL该型号连体服实物样子和网页上的,图片是否一致?
下一问题:
TNMG160412-CA6525刀片 d孔尺寸为3.81mm,如需自行加工制作刀杆,问这个刀要用什么规格的螺栓固定
猜你想搜
GVTWNU-140-280-25-TA220-SCM-12.5-S-A该输送机内部两款皮带的型号是什么?
SVKB-100-400-25-TA220-SCM-15-H-FT-MK输送机可以用多厚的皮带?
输送机型号:SVKB-200-490-6-TA220-SCM-15-H-A配套的电容型号是多少?
GVFN-100-530-25-TA220-SCM-7.5-O-B该款输送机 现场使用时噪音大 是什么原因
输送机SVKA-100-1100-6-TA220-SCM-50-D-C型材螺母不够用 螺母型号确认, 需要M5。
CVSPA-300-500-40-TA220-SCM-9-H-B塑料链条型号是多少? 爆炸图中没有