单芯电线
29081和柔单芯线的允许电流是多少?
问:29081和柔单芯线的允许电流是多少?
接线
单芯电线
电流
提问时间:2026-04-02
1511
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
允许电流为8.5A。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
单芯电线 和柔HELUKABEL/H05
上一问题:
2020DD18有无环保认证?
下一问题:
A-400GRPBK 此型号美工刀 配套的刀片型号 ?
猜你想搜
单芯线和多芯线的区别是什么?
和柔电缆49565的长度是多少米?
MMS3102E-22-22S 和LF13WBJ-11S 允许电流是1根线的电流还是整根的电流?
和柔18008的内部10芯线的颜色和对应的线号是什么样子的?
和柔HELUKABEL 拖链用高柔控制电缆这款电缆的特点是什么?
RV单芯线和KVI系列电线有什么区别?