欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:和柔HELUKABEL 拖链用高柔控制电缆这款电缆的特点是什么?

提问时间:2021-09-03

2584 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

和柔的这款拖链高柔性电缆,使用特种PVC外覆层,特点是耐油性好。一般情况下,乙烯与橡胶一样,即使沾到油也不会膨润,但是会硬化并失去柔软性。通过使用特殊乙烯或材料可以增加耐油特性。因此这款电缆的耐油性优于普通PVC外覆材料。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜