欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:APCJ-101-1FRS-104插座的开关上的灯电压是多少?

提问时间:2026-04-02

3229 浏览

全部回答(1个)

首先是有灯的,然后灯是并联在电源回路里的,所以灯的电压和主回路电压一致,该开关只要是250V以下的交直流都可以用,电流在6A以下即可。 至于功率,可以忽略不计。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜