欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:插座APCJ-101-1FRS-104对应的安装板厚是多少mm?

提问时间:2026-11-13

3048 浏览

全部回答(1个)

库存标准品对应板厚:1mm;其他板厚0.8~2.0mm需定制,500个起订。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜