欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:滚针轴承29413E的平面度和垂直度是多少?

提问时间:2026-04-03

2030 浏览

全部回答(1个)

平面度(内径偏差) :0~-15μm ;平面度(外径偏差) :0~-25μm; 垂直度(轴圈端对内孔):最大25μm

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜