提问时间:2021-09-03
2832 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
一般工厂采用的是红蓝丹配色,此种方式人为因素干预过多,对基底研配面的要求也比较高(正常需要采用品相良好的平面度在1丝的大理石)。米思米采用的是三坐标检测办法,一块板根据尺寸采数个点,电脑中模拟出一个平面,从而判断导板的平面度。此种方法无需苛刻的研配面条件,且数据真实客观。米思米铜导板能够保证的平面度为100个里面0.025。
发表时间: 2021-08-31
有用