LED灯
传统三防灯TCW060-118拆除整流器后可否配MLED-6-10W865型号L...
问:传统三防灯TCW060-118拆除整流器后可否配MLED-6-10W865型号LED灯管?
个人防护/安全防护/办公用品
LED灯
飞利浦 PHILIPS
型号确认
提问时间:2026-04-02
1707
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
拆除整流器后可以配置MLED-6-10W865
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
传统三防灯 TCW060
上一问题:
博世金属开孔器2608594039 和2608594011的柄径是多少的?
下一问题:
隔环DFB-M3-14S-3W,的扭矩是多少?
猜你想搜
飞利浦灯管型号:MLED-12-14W865 这个型号的灯管可以用于TCW060-236嘛?
三防灯TCW060-236是否可以和灯管TLD-36W830配套使用?
LED灯MLED-12-14W865适配的灯座型号是什么?以及最佳照射距离是多少
TCW060-128 这个型号带不带灯管?
电机GAH-B-100-25-L-B是否带有整流器?
ELED-12-16W765-D LED灯管是单端进电还是两端进电?