欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
LED灯
TCW060-128 这个型号带不带灯管?
问:TCW060-128 这个型号带不带灯管?
工厂自动化零件
LED灯
飞利浦 PHILIPS
配件/配套
提问时间:2026-11-13
2128
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不带灯管。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
PSTS15A-[10-1000/1]和PIPS13-2-[10-900/1]两中不锈钢管的直线度是多少?
下一问题:
按钮开关 YMP22C-NMC2-S3C4-R,使用电压是不是AC 0~380V,DC0~220V 只要再额定工作电流内都可以使用? DC24V的时候,电流很小,可否使用?
猜你想搜
飞利浦灯管型号:MLED-12-14W865 这个型号的灯管可以用于TCW060-236嘛?
三防灯TCW060-236是否可以和灯管TLD-36W830配套使用?
飞利浦灯管ELED-6-9W840和TCW060-218是否可以配套使用?
文件柜带不带玻璃?
型号P1001-D1530-W750这个工作台带不带灯。
快换器QC-10B-T-K10A这个型号带不带传感器?