欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:冲子成型器型号51150,该产品在夹持200mm处的精度是多少

提问时间:2026-04-02

2440 浏览

全部回答(1个)

产品精度跟夹持的工件大小 延伸出来的长度都不一样的出厂检测是 工件延伸出来是50MM 精度0.005mm,

发表时间: 2026-04-02

有用

上一问题: 擦拭布尺寸是多少?

猜你想搜