欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:BSKM滚珠导向轴F和Y的衔接处是否有倒角?

提问时间:2026-04-02

1895 浏览

全部回答(1个)

F和Y之间连接处有倒角 倒角的尺寸0.3mm以下 但是倒角的尺寸会根据加工是使用的工具不同,尺寸略有不同。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜