欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:滚珠导向轴的特长是什么?

提问时间:2024-02-05

2212 浏览

全部回答(1个)

其主要特点归纳如下: 1、可进行高精度的直线运动。作为轴和螺帽的组件可调整旋转方向的间隙,保证精度。 2、可传递旋转扭矩。滚珠在花键轴球型槽上作滚动运动,可在传递旋转扭矩的同时作直线运动。 3、实现紧凑型设计。即使单轴机构,也能在做直线运动的同时,保持螺帽在旋转方向无偏移。 4、负载容量大,寿命长。由于滚动面制成符合滚珠直径的R型球槽,故接触面积大、承载能力强、使用寿命长。

发表时间: 2024-02-05

有用

下一问题: 同步带周长怎么计算

猜你想搜