欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:平皮带惰轮型号ROFAC15-6-L100-H0.5 上面的D尺寸是不是 圆弧最高点尺寸?这个圆弧对传动有什么影响?用这个圆弧形的 是不是主动轮也需要匹配圆弧形的选择ROBAWC30 ?张紧轮用ROFAWT30 ?

提问时间:2026-04-02

1716 浏览

全部回答(1个)

此型号的D尺寸就是圆弧部分的最高点。有了这个弧度对于防止皮带运转时跑偏有一定效果,但无法杜绝皮带跑偏。圆弧和主动从动没有直接关系,仅仅是为了防止跑偏。使用普通的惰轮、涨紧轮也可以使用的。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜