欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:圆弧角型立铣刀的XCP涂层有什么特点?

提问时间:2021-09-03

2485 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

采用硬度高和耐热性优异的XCP涂层(含硅),表面硬度达4,000Hv,汽化温度高达1,200℃,高速与干式加工中表现优异,可实现长寿命金属切削加工。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: 隔热板的用途?

猜你想搜