合页
C-HHPSJC8的载重是多少?
问:C-HHPSJC8的载重是多少?
工厂自动化零件
合页
米思米 MISUMI
负载
提问时间:2026-04-02
1561
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
两个使用时8KG
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
蝶形铰链 C-HHPSJC系列
上一问题:
801-02-0-10和801-02-0-10-02的区别是什么?
下一问题:
DIN915-M6X10CBL(50)是长尾的还是短尾的?
猜你想搜
36-7407的安全绳的载重是多少
C-28-10H 重型工具柜 每一层的最大载重分别为多少?
SPNIBN-SUSTBS-M12-200 吊环螺栓载重多少?
SYJ系列电磁阀是否与VJ系列具有互换性?
油槽型的卸料板导柱可以和哪些导套配合使用?
SGBBS可以直接和导柱配套使用吗?