欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SPNIBN-SUSTBS-M12-200 吊环螺栓载重多少?

提问时间:2026-11-13

2988 浏览

全部回答(1个)

单个垂直使用或者,两个45度使用的时候,荷重均为:150kgf{1.47kN}

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜