欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:线性滑轨HRLFLJ与滑动调整条HRLSP是什么配合?

提问时间:2026-04-02

2105 浏览

全部回答(1个)

关于HRLFLJ这个产品的使用,与滑条HRLSP的配合不是紧配合,主要是用于保护滑轨破损;HRLSP这个滑条可以承受力没有具体的参数,如果是用于厚度5mm的亚克力板或其他树脂板材都没有问题。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜