欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:拉门组件HRUB6-PY-590-600的滑动调整条只有2个,但是配件铝型材HFHRF6-3030的槽数是两列,上下两根铝型材。2条调整条在使用的时候是否会有问题?是否可以加装4条调整条?

提问时间:2026-11-13

2173 浏览

全部回答(1个)

没问题。 只有下面的两个槽配调整条。 如上面还需要,可以另买。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜