欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:链轮有没有紧固扭矩?

提问时间:2026-04-02

2774 浏览

全部回答(1个)

1.没有规定,联轴器有紧固扭矩是因为联轴器属于比较精密的传动类零件,正常使用的话,对偏心偏角都是有要求的。如果顶丝过紧,甚至可能把轴顶歪,造成额外的偏心或者偏角产生,所以需要给一个紧固扭矩以防止过紧,链条只是一个精度不高的传动件,上紧即可。 2.就是一般的合金钢材质,出厂时浸润了油脂,不是一般的无油衬套 3.没有太大影响。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜