欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:C-286系列一字转舌锁安装时推荐的紧固扭矩是多少?

提问时间:2021-09-03

2141 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

M19推荐紧固扭矩∶6.86N・mM12推荐紧固扭矩∶4N・m

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜