欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:丝锥T-HT5X0.8-2怎么用?

提问时间:2026-04-02

2370 浏览

全部回答(1个)

为保证使用效果,建议T-HT5X0.8-1和T-HT5X0.8-2和T-HT5X0.8-3三款都购买使用。 如果是通孔,且钢板较薄,仅购买T-HT5X0.8-2也可以,如果需要攻盲孔,建议T-HT5X0.8-3也同时购买。 能保证钻孔垂直度情况下,可以不用一攻T-HT5X0.8-1,无法保证的话,一攻T-HT5X0.8-1也建议购买。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜