提问时间:2021-12-28
4679 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
两者是不一样的。 1、MT-PTAPS-M2.5-0.45是不锈钢专用丝锥,而MT-PTAP-M2.5-0.45是通用型(加工材料包含不锈钢)的丝锥。如果要加工不锈钢的话可以考虑OSG的15027; 2、MT-PTAPS-M2.5-0.45和MT-PTAPS-M2.5-0.45-5P是同一个东西,前者是中国销售型号,后者是国外销售型号。在国内购买的话用前者(MT-PTAPS-M2.5-0.45)报价就可以了。
发表时间: 2021-12-24
有用