欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:紧定螺钉JDLDA-DIN916-M2X3CB45H(500)和DIN916-M2X3CBL(200)除了包装数量不同外,其他的区别主要是?以及这两个的强度等级是多少的?

提问时间:2026-04-02

1953 浏览

全部回答(1个)

强度都是12.9级 只是包装数不一样,规格一致。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜