欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
止动螺丝
止动螺栓JDLDA-DIN916-M2X10CB45H(500)的螺距普通的粗牙...
问:止动螺栓JDLDA-DIN916-M2X10CB45H(500)的螺距普通的粗牙螺距么?以及内六角的对边尺寸是多少?还有适用的安装工具是?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
止动螺丝
凡升 FANSEN
尺寸
提问时间:2026-11-13
2746
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
牙距0.4,内六角对边0.9mm,配套内六角扳手对边0.9mm的都可以。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
计数器M-CVR-60不算延长杆部分的长度是多少?
下一问题:
468-171 网页信息备注中:选配件:接长杆 952623; SPC电缆; 校正环规 05CZA662(1m),05CZA663(2m) 是否包含环规?
猜你想搜
LBMFN20-200该型号螺牙M20螺距是多少?如果需要1.5螺距有无推荐?
紧定螺钉JDLDA-DIN916-M2X3CB45H(500)和DIN916-M2X3CBL(200)除了包装数量不同外,其他的区别主要是?以及这两个的强度等级是多少的?
SSHC-ST-MS18-20螺距是多少
支架MSAF-40-M10的螺距是多少?
导向轴型号PMC20螺距是多少?
65952-05中M8螺纹的螺距是多少?