欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:快速接头配对安装方式?

提问时间:2026-04-03

2561 浏览

全部回答(1个)

快插接头公头母头连接都是插拔式,无需使用工具。另外,此型号只适用于内径4,外径6mm的管子。 如需要配内径6的管子,只有 CO-60PN-BRS-FKM 型号,且对应管子的外径必须是8.

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜